This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374D:高速 SPI 和 GPIO 选择

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966795/tms320f28374d-high-speed-spi-and-gpio-selection

器件型号:TMS320F28374D

您好专家、

我们正在尝试将 SPI-A 置于高速模式、50Mbps。 数据表建议将高速 SPI-A 分配给 GPIO58~61。

但实际上、我们现在在 GPIO 54~57 @50Mbps 上运行 SPI-A、一切看起来都很好。

但是,我们不确定它是否安全,或者我们是否需要更改设计以符合数据表的要求。 您能否帮助解释在这两组上运行 SPI @ 50Mbps 的区别?

谢谢

谢尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    由于美国假期,主题专家已不在办公室。 请在1月5日或6日之前回复。 对给您带来的不便深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、

    在等待专家返回时、我将尝试对该问题做出快速响应。

    [报价] 但是我们不确定是安全还是需要更改设计以符合数据表。 您能否帮助解释在这两组上运行 SPI @ 50Mbps 的区别? [/报价]

    我们仅建议在数据表中提到的用于高速运行的引脚上进行高速运行。 请注意、这是基于所有 SPI 模式和不同运行条件下的完整时序分析。 现在、在您的应用中、您可能不会使用所有可能的模式、并且许多模式尚未在不同的条件下(例如整个电压范围或温度)测试过此模式、因此它可能工作正常。 例如、如果您仅使用 SPI 作为主模式且仅使用 TX (无 RX 数据)或处于从模式且仅使用 RX (无 TX 数据)、则可以使用、前提是您在所有运行条件下完全测试系统。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Vivek Singh