This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:如何重写软件

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966723/tms320f28027f-how-to-rewrite-software

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHC2000WARE

你(们)好

我的客户希望重写 TMS320F28027F 的软件。 为此、他们已经购买了 XDS200并下载了 UniFlash。 他们想知道他们是否需要更多的东西来重写软件。 如有必要、请告知我们他们需要购买什么。   

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumu、

    他们是否有评估板可供开始使用、或者正在开发定制板?

    从软件方面来说、他们需要最新的 CCS 和 C2000ware SDK。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    桑托什

    它们具有由 EMS 创建的定制板。 要在电路中使用它、他们需要重写软件。 因此、您意味着他们需要下载 CCS 和 C2000ware SDK、而不管他们是否具有 Uniflash、对吧?

    谢谢

    IZA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IZA、

    CCS 和 C2000ware SDK 仅用于开发目的。 对于生产环境、这不是必需的。