This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:加密 MCU 解决方案

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966717/tms320f28034-encrypted-mcu-solution

器件型号:TMS320F28034

您好专家、

现在、客户正在将 TMS320F28034用于新项目。 他们想要加密该 MCU? TMS320F28034在内部集成了 CSM。 它可用于加密。

是否有任何其他方法可以实现 TMS320F28034? 请就此提供帮助。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    松镇

                 仅需说明一下、该器件上没有加密支持。 它只有一个代码安全模块、此模块通过密码保护来防止安全闪存/RAM 内容的查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janakiraman、您好!

    感谢您的回复。

    有没有其他解决方案可以加密 TMS320F28034? 客户可以添加另一个外部设备进行加密。 如果您有任何想法、请随时获取反馈。 谢谢。

    此致

    郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    歌曲、

                 www.ti.com/lit/SPRACD0B 讨论了一个伪唯一编号、客户可以使用该编号通过他们选择的算法来加密闪存内容。