This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:结构"COMP_regs"没有字段

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/967029/tms320f28069-struct-comp_regs-has-no-field

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

当我编译在 CCS V10中创建的工程 A 时、我收到此错误:struct "COMP_regs"没有字段

错误出现在此行: COMP2Regs.RAMPMAXREF_Shdw = PID2.PIDOutput *16;

我的设置中缺少什么?

谢谢、

Farid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    您是否正在使用 C2000Ware 中提供的任何项目? 如果是、您能告诉我您使用的是 C2000Ware 的哪个版本以及项目的路径吗?

    从错误中看,项目中包含的头文件不是正确的。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我没有使用 C2000软件包中的任何示例项目。 我创建了自己的项目。 您能告诉我您怀疑哪个头文件不正确吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farid、

    好的、感谢您的澄清。

    头文件如何? 您是否包含 C2000Ware 软件包中的这些内容?

    您能否检查"F2806X_Comp.h"文件是否定义了 COMP_reg 结构和 RAMPMAXREF_Shdw 成员?

    此致

    Siddharth