This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:与 GPIO 复用的引脚 USB0ID

Guru**** 2505505 points
Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966942/f28m35h52c-pin-usb0id-multiplexed-with-gpio

器件型号:F28M35H52C

您好!

F28M35H52C 的引脚46用作输入引脚。我想知道它是否是1K 串联电阻器的必要条件、以及原因。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是至关重要的。  SPRZ357P 第32页解释了原因。