您好专家、
我的客户正在使用 F280025、他们发现 ADC 模块上有开路/短路检测电路、
他们想知道使用它的方案是什么? 使用它会有什么影响?
BR
Emma
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家、
我的客户正在使用 F280025、他们发现 ADC 模块上有开路/短路检测电路、
他们想知道使用它的方案是什么? 使用它会有什么影响?
BR
Emma
尊敬的 Emma:
很抱歉为您提供了错误信息。 对于 F280025、可以在第15.9节找到 ADC OSDETECT 部分、在第15.9.2节和15.0.3节中找到检测开路和短路引脚的主题。
使用 ADC 块的 OSDETECT 特性时、请注意 TRM 中的以下段落:
"
您必须根据输入侧的驱动因素以及 RS 和 CP 的值来解释结果。 如果
VS 信号可从输入引脚断开、该电路可用于检测开路和短路输入
引脚、如以下部分所述。
"
为了使电路正常工作、待检查的 ADC 通道应能够从外部源断开、否则应考虑外部阻抗(Rs、CP)和驱动信号 Vs (见图15-11)。
此致、
Joseph