This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:此部件的尺寸信息。

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966447/tmdscncd28335-dimension-information-for-this-part

器件型号:TMDSCNCD28335
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

你(们)好。

我希望你们做得好。 我尝试搜索您的网站并联系您的聊天支持人员、但他们无法帮助处理此信息。

我目前正在寻找此部件的图纸/尺寸: TMDSCNCD28335这是一个控制板。

如果您可以向我提供、这是可能的吗?

谢谢、

Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    TMDSCNCD28335的硬件文件可在 C2000WARE 中找到。 请下载软件 SDK 并转至以下目录(假设您安装在默认位置):

    C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28335

    这应包括您需要的内容。

    最棒的

    Kevin