This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 PHY 时钟源

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966315/tms320f28388d-ethernet-phy-clock-source

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件: DP83826E

您好!

我们正在使用 TMS320F28388D DSP 设计新的控制。 在此控制中、我们将使用 使用 DP83826E PHY 器件的以太网接口。  

我们计划使用20MHz 晶体作为 DSP 的外部时钟源。 现在、我们是否可以 将来自 (XCLKOUT) DSP 外部时钟的25MHz 时钟应用于 DP83826E PHY 器件?

此致、

Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    有关可配置的以太网时钟源、请参阅图41-1 CM 时钟系统。

    您可以更新 AuxPLLRAWCLK 以选择 XTAL。

    SYSCTL_setEnetClk (SYSCTL_ENETCLKOUT_DIV_2、SYSCTL_Source_SYSPLL);

    上面的 API 用于选择分频器和源到以太网时钟。  

    此致、

    Yashwant

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashwant:

    感谢您的回复、

    但在这里、我不要求 TMS320F28388D DSP 的内部以太网块计时。

    因为 DP83826E PHY 器件需要25MHz 晶体或振荡器输入时钟。

    现在、我可以改用晶体或振荡器、而不是   使用 DP83826E PHY 器件 TMS320F28388D DSP 至 XI 信号的 XCLKOUT 信号(将 XCLKOUT 配置为25MHz 后)吗?

    此致、

    Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    我们的时钟系统专家正在度假。 请在下个月初之前回复。  

    对拖延表示歉意。

    此致、

    Yashwant