This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:三相 PFC

Guru**** 2929800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966290/tms320f28065-3-phase-pfc

器件型号:TMS320F28065

您好!

需要知道 的是、三相 PFC 有一个代码示例、如下所述:

https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/171/TI_5F00_3phasePFCandAPFapplicationwithTIC2000MCU.pdf

在第页给出的 dq 坐标建模中有一些疑问 18/50.

还想知道如何控制不平衡的负载。

请提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我们没有相关的已发布软件。  

    在第页给出的 dq 坐标建模中有一些疑问 18/50.

    [CHI]您有什么疑问? 有详细信息吗?

    还想知道如何控制不平衡的负载。

    [陈]我不是很明白你的问题。 输出将是直流负载。 您是否在询问不平衡的三相输入?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我们正在构建一个系统:APF 将用于校正电源的功率因数。 负载可以是不平衡无功或谐波。 因此源极电流可能不平衡。

    疑问1.  页码中给出了 DQ 坐标建模 18/50:我曾进行过仿真、其中该模型的变化是:

    如果我在源极或负载中创建不平衡电流、则该控制逻辑不起作用。 校正波形变为非正弦波。

    我们正在使用 TI-CPU 构建此系统、您想知道您是否可以在这方面为我提供帮助。