This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:InstaSPIN ACIM 电机 ID

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/966346/ccs-tms320f280041c-instaspin-acim-motor-id

器件型号:TMS320F280041C

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 以下是我的电机参数:

#define USER_MOTOR_TYPE MOTOR_TYPE_归纳
#define USER_MOTOR_NUM_POLE_PAIRS (3)
#define USER_MOTOR_RR_OHM (69.7)/*根据 internet 公式计算*/
#define USER_MOTOR_Rs_Ohm (56.2)/*用万用表测量*/
#define USER_MOTOR_LS_D_H (0.219)/*使用 LC 仪表测量*/
#define USER_MOTOR_LS_q_H (0.219)/*等于 USER_MOTOR_LS_D_H*/
#define USER_MOTOR_RAGED_FLUX_VpHz (0.8165*230.0/50.0)
#define USER_MOTOR_磁 化电流_A (1.97)
#define USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A (0.14)/*10%来自 USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A*/
#define USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A (-0.14))/*-来自 USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A*/
#define USER_MOTOR_MAX_CURRENT_A 的10% (1.4)
#define USER_MOTOR_FLUX_EXC_FREQ_Hz (5.0)
#define USER_MOTOR_NUM_ENC_SLOTS (空)
#define USER_MOTOR_INERING_Kgm2 (2.12002e-05)/*从另一个示例获取的值不正确*/

#define USER_MOTOR_FREQ_MIN_Hz (2.0)
#define USER_MOTOR_FREQ_MAX_Hz (50.0)

#define USER_MOTOR_FREQ_LOW_Hz (10.0)
#define USER_MOTOR_FREQ_HIGH_Hz (50.0)
#define USER_MOTOR_VOLT_MIN_V (100.0) /*不确定*/
#define USER_MOTOR_VOLT_MAX_V (230.0) 

那么、当我启动程序时会发生什么情况->我有2个反应-第一个反应是电机进行几次旋转、停止并开始嗡嗡声。 第二个结果是几次旋转后出现短路。 `ve    数据表中的建议、我尝试了不同的 USER_MOTOR_RES_EST_CURRENT_A 和 USER_MOTOR_IND_EST_CURRENT_A 值。 我`ve 了您的一个示例视频、其中的电机在整个过程中都在旋转(我不确定是因为质量较低)。 我`ve 了对称链测试、电机正在旋转、我认为一切都很好。 您能给我一个要更改的内容、以便我识别我的电机吗?

谢谢!