This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:使用带有高压套件的 F28035 ISO 控制卡进行串行发送

Guru**** 2856650 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, LAUNCHXL-F28069M, DRV8312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965725/tmdshvmtrinspin-serial-send-using-f28035-iso-control-card-with-the-high-voltage-kit

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28069MDRV8312

 您好!

我正在尝试 将套件 TMDSHVMTRINSPIN 与 F28035 ISO 控制卡配合使用。 我面临的问题是串行通信。 我正在使用 MATLAB/Simulink 来构建我的模型。 在与主机模型通信时、我能够从目标接收数据到主机。 但是、我无法将数据从主机发送到目标。 高压套件上的 JTAG 仿真器已被禁用。 套件上的跳线设置如下:

主 J9未组装

[M3]J5被组装以禁用此套件的板载仿真器。

请告诉我是否可以使用 F28035 ISO 卡将数据从主机发送到目标。 是否还有任何其他的跳线设置需要我加以处理。

谢谢、

Mukul Choudhury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以从 F28035隔离 controlCARD 上的 USB 接口使用 UART/SCI。 您可以查看下面也适用于 F28035的链接。

    [常见问题解答] Sticky:在 LAUNCHXL-F28069M 上启用 XDS100 USB 串行端口

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/965725

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 然而、F28035 ISO 控制卡的 XDS100被识别。 我还能够与控制卡与 DRV8312等其他套件进行串行通信。 只有使用高压套件、我才无法将数据从主机发送到目标。 但是、我能够实现单向通信(即从目标到主机的传感数据)。  

    在高压套件文档中、提到了有关 SCI-RX 的争用问题。 这是否是一个问题。

    请就此为我提供指导吗?

    谢谢,

    Mukul Choudhury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlCARD 独立于主板、具有使用 FT2232D USB IC 的板载 SCI。 您可以禁用高压套件上的 JTAG 仿真器、只需使用 controlCARD 上的 SCI 和仿真器即可。