This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以直流模式运行的 EtherCAT

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/959434/tms320f28388d-ethercat-running-at-dc-mode

器件型号:TMS320F28388D

您好专家、

我支持客户测试 CIA402项目。 我可以在 freerun 上成功运行。

我可以看到 F28388D 和 TwinCAT 之间的数据交换。

但是、当我们想要测试直流模式时、它告诉我们要连接其他东西。 我在文档中进行了搜索、但找不到将其设置为直流模式的方法。

请就此提供帮助?

顺便说一下、我们的 CIA402项目是否还可以像贝克关文档所说的那样支持添加轴和测试?

如果答案是肯定的,如何做到这一点?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    我们将邀请我们的专家对此进行研究并返回。 由于延长假日的响应可能会延迟。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    我们的 CiA402示例只是 Beckhoff 的代码、因此它支持添加轴和其他详细项目。

    查看我们的此 wiki、它不是 C2000专用的、但使用相同的过程来设置启用直流所需的同步任务。

    请参阅"在运行模式下启动 TwinCAT "一节: https://processors.wiki.ti.com/index.php/Running_AM335x_EtherCAT_Application_in_DC_Mode 

    以下是我在非 CiA402 EtherCAT 示例上启用 DC 时需要注意的事项:

    • 同步需要一个任务
      • 展开 System (系统)
      • 在任务下创建任务(将类型设置为"TwinCAT Task with Image")
      • 在输入下、添加新项目
        • 对于框1 Switch 1、请将其命名为"B1.SW1"
        • 将类型设置为在框/节点上配置的类型
        • 右键单击并链接到该框的输入
      • 在输出下
        • 重复输入类型工序顺序
      • 您现在可以写入任务输出并在任务输入中看到
    • 单击每个框、转至 DC 选项卡并将运行模式更改为"DC-Synchron"
      • 这种启用的同步
      • 转到高级设置
        • 在这里可以启用 SYNC 0和1
        • 也可以进行额外调整
        • 还可以将此节点标记为参考时钟(在我们进行实验时、它只是序列中的第一个节点)
    • 单击激活配置

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,ñ o

    感谢您的详细总结。

    我让客户测试它。 但它们遇到错误。

    它们不能进入"安全"状态。

    我已经检查 了器件上的封装符号。

    是的  

    第一行:XF28388DZWTS

    第二行:7美元- 92A9GYW。

    如勘误表所述、它的器件版本 A 是否支持直流模式?

    BR Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    您提供的封装详细信息表示版本0。 它们将需要修订版 A 或更新版本来支持直流模式。 直流模式在修订版 A 中是固定的。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    那么、如果我们对新的 controlCARD 进行采样、它是否支持直流模式? 因为客户很难 更改 BGA 封装。

    BR

    Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    是的、正确、它将支持直流模式。

    此致

    Chris