主题中讨论的其他器件:MOTORWARE、 C2000WARE、 LAUNCHXL-F280049C
你(们)好
我有一个低成本的2 Wheeler EV 项目、对 C2000 MCU 感兴趣、尤其是使用 InstaSPIN FOC 的 F280041或 F280049解决方案、但遗憾的是、在新的 C2000系列 MCU 上实施的 InstaSPIN FOC 尚未记录在案
1.在 instaSPIN FOC 用户指南(文献编号:SPRUHJ1H)中,没有关于新 C2000系列 MCU 的 instaSPIN FOC 实现的解释。
SPRUHJ1H 只提到 C2000的旧型号、可能是 InstaSPIN FOC 的旧版本。 对于较旧的和较新的 C2000、instaSPIN FOC 实现之间是否存在差异?
请解释它们之间的 instaSPIN FOC 实现是否存在一些差异。 最好提供有关在新 C2000 MCU 上实现 instaSPIN FOC 的文档
2.我可以使用 instaSPIN FOC 从0速启动电机、而不可能以错误的方向驱动电机、因为在0速时、FAST 算法没有反电动势信息?
3.与第2号有关。 我从以下网址找到: e2e.ti.com/.../360602
ChristClearman 提到了 MotorWare 中的初始位置检测器、但遗憾的是、我在新的 C2000ware 中找不到它。
但在 SPRUHJ1H 章14.3:电机满载启动中、图14.39提到由于没有初始转子对齐、将会有暂时不需要的速度方向。
那么、问题是、是否可以使用 instaSPIN FOC 启动电动汽车、而不可能以临时错误的方向驱动电动汽车? 或者、我们是否必须使用低成本3霍尔传感器(120度)、尤其是用于启动或以极低的 RPM 运行?
4.根据规范,F280041和 F280049之间有2个主要差异:CLA 和闪存 ROM 大小。
对于 F280041和 F280049、是否有任何与第8.2章和第8.5章 SPRUHJ1H 相似的内存和 CPU 利用率的参考、我只是想确保没有 CLA、 较低的闪存 ROM 尺寸 F280041仍可为其他任务留出足够的裕度(我计划使用相同的 IC 来实现升压转换器)
谢谢、致以诚挚的问候
Evan