This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:执行电机 ID 时出现问题

Guru**** 2896120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28054M, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962338/tms320f28054m-problems-performing-motor-id

器件型号:TMS320F28054M
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

您好!

我们有一个基于 TMS320F28054M 的定制设计、该设计运行一种类型 的三相感应电机、效果很好。 设计和实施此设置的工程师不再与我们公司合作。

我们现在尝试在 该设计上运行不同类型的三相感应电机、并遇到电机识别问题。 返回的值毫无意义。

该设计每相使用一个 LEM HXS 20-NP 进行电流测量、这为我们提供了大约-80A 至+80A 的理论测量范围。 160A/4095=0.04A 理论分辨率。

我们的问题是:该分辨率是否足以使处理器的内部算法正常工作、或者我们是否需要调整设计?

限制是否记录在任何地方?

BR、

Øystein Andreassen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这取决于您使用该板运行的电机。 对于额定电流更高的电机而言、这是可以的、而对于小电流电机而言、这是不好的。

    通过以下链接 http://www.ti.com/tool/motorware 下载 MotorWare、并参阅实验指南以运行和识别电机。  

    \ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三周内我没有收到您的消息,因此我假设您能够解决您的问题。 如果您有任何疑问、请告诉我。 如果没有任何其他问题、我们将关闭此主题。 谢谢。