This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041C:InstaSPIN ACIM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965694/ccs-tms320f280041c-instaspin-acim

器件型号:TMS320F280041C
Thread 中讨论的其他器件:controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好! `ve、我注意到不建议将 F28004x uC 用于 ACI 电机。 推荐的控制器为 F2802x、F2805x 和 F2806x 系列。 您能给我一点更多信息吗?为什么 F28004x 不适合 ACIM? user.h 中提供了适用于 F28004x 的示例感应电机、根据数据表、这些系列具有比 F2802x 更多的突降、RAM 和闪存。 区别在哪里?

对于我的下一个设计、我可以轻松地更改控制器、但只需确保。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这不是正确的。  不建议将 F28004xC 的 InstaSPIN-FOC 用于 ACI 电机、 如果您使用 controlSUITE 中的开源代码电机控制算法或您自己的电机控制算法、则 F28004x 可用于 ACIM。 F28004x ROM 中 instaSPIN 的 FAST 估算器库未针对 ACIM 控制进行验证。