This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:UART SCI 中断接收器缓冲器

Guru**** 2477965 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965905/ccs-tms320f28377s-uart-sci-interrupt-receiver-buffer

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

发送第一个 Tx 数据和第二个 Tx 数据时,是否有标志指示 Rx 中断已完成?

如何知道不再接收到数据?  

感谢你能抽出时间

此致、

Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    要知道 RX FIFO 中的字数、可以检查 SCIFFRx 寄存器的 RXFFST 位域。 要清除 FIFO 中断、您需要设置 RXFFINTCLR 字段。

    您可以参阅 C2000Ware 中位置 C2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\SPI_loopback_interrupts\cpu01处的示例、以了解有关配置(如 FIFO 中断级别)或中断确认的更多信息。

    谢谢、

    Yashwant