请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI:
发送第一个 Tx 数据和第二个 Tx 数据时,是否有标志指示 Rx 中断已完成?
如何知道不再接收到数据?
感谢你能抽出时间
此致、
Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI:
发送第一个 Tx 数据和第二个 Tx 数据时,是否有标志指示 Rx 中断已完成?
如何知道不再接收到数据?
感谢你能抽出时间
此致、
Lee
您好、Lee、
要知道 RX FIFO 中的字数、可以检查 SCIFFRx 寄存器的 RXFFST 位域。 要清除 FIFO 中断、您需要设置 RXFFINTCLR 字段。
您可以参阅 C2000Ware 中位置 C2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xs\examples\CPU1\SPI_loopback_interrupts\cpu01处的示例、以了解有关配置(如 FIFO 中断级别)或中断确认的更多信息。
谢谢、
Yashwant