This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:DCSM:在编程用户 OTP DCSM 后继续使用 CCS 调试器

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965727/tms320f280049-dcsm-continue-with-ccs-debugger-after-user-otp-dcsm-are-programmed

器件型号:TMS320F280049

尊敬的 C2000专家:

目前、我已经对用户 OTP 进行了编程以启用 DCSM 功能、它可以正常工作。

但是、当我尝试通过 CCS 调试器连接器件时、即使我已经对正确的密钥进行了编程、也会显示如下错误消息。

我知道、如果将器件保持在引导等待模式、它可以正确连接、但可以在闪存模式下连接器件吗? 这是因为我希望在启用 DCSM 后继续使用调试器功能。

C28xx_CPU1:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制器件唤醒、然后重试此操作。 选择"否"以在不唤醒器件的情况下重试此操作。 (仿真包8.4.0.00006)
C28xx_CPU1:错误:(错误-2134 @ 0x0)无法控制器件执行状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包8.4.0.00006)
C28xx_CPU1:错误:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。 (仿真包8.4.0.00006)
C28xx_CPU1:20次尝试后无法确定目标状态
C28xx_CPU1:在断开连接之前无法从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
C28xx_CPU1:GEL:执行 OnTargetConnect()时出错:无法写入0x0005F412@数据:目标未连接
at *((int *) 0x5F412)=0x0003 [f280049.gel:83]
在 OnTargetConnect()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    [引用] 我知道、如果将器件保持在引导等待模式、它可以正确连接、但可以在闪存模式下连接器件吗? 这是因为我希望在启用 DCSM 后继续使用调试器功能。 [/报价]

    否、您需要使用用户等待模式才能使用安全启用功能连接器件上的调试器。 您始终可以在等待引导时连接到器件、然后仅输入64位密码以禁用 ECSL、然后在连接调试器的情况下以安全模式继续运行应用程序。

    此致、

    Vivek Singh