This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:SDFM 中的数据采集时序

Guru**** 2532350 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965347/ccs-tms320f28379d-data-capture-timing-in-sdfm

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

客户正在研究 SDFM 功能。 客户不确定如何从 F28379D 寄存器获取数据。 我尝试研究过它、但我找不到简单的项目。 我相信客户能够使用触发中断读取数据,但我也不确定。 可以就此向我提供建议/意见吗?

如果您为此共享简单项目/有用的文档、我们将不胜感激。

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎您好、

    请看一下 C2000ware 中的 driverlib 示例。 有一个函数可读取 SDFM 结果。 您可以让客户使用该函数、或让他们查看源代码以查看具体正在读取的寄存器。

    \driverlib\f2837xd\examples\cpu1\sdfm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    感谢您的澄清。 我在 Resource Explorer 中缺少它。

    我将与客户分享此信息。

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus、

    为避免错过、请允许我提出一个问题。 客户希望从内部闪存(非 OTP)启动。 此外、客户有时希望将其代码覆盖到闪存中、例如 MSP430器件。

    对于 sdfm_ex1_filters 项目,客户需要选择“Project”-->“Build configuration”-->“Set_Active”-->“CPU1_FLASH”并执行“Build / burne-In”。 之后、由于客户正在使用 TMS320F28379D controlCARD、因此在上电之前、客户需要检查 Get Mode GPIO72/ GPIO84 =1)。 是这样吗?

    如果客户需要在 CCS 中进行其他配置/设置、您能详细说明一下吗?

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宫崎

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Gus,

    感谢您的澄清。

    此致、Miyazaki