请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 大家好、
我的客户现在将 TMS320F28377SZWTQ 用于汽车应用、并且对 PCB 布局布线有疑问、您可以在此方面提供帮助吗?
1) 1) 由于 TMS320F28377SZWTQ 采用 BGA 封装、 如果使用 PCB 布局、那么厚度为1oz 铜、这是否会导致焊接风险? 或者、您能否分享有关 PCB 布局的评论?
此致
Benjamin