This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:应该使用哪一个? ->PINMUXTOOL-Desktop 或 SysConfig 桌面

Guru**** 2538030 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/958810/tms320f280049c-which-one-should-i-use---pinmuxtool-desktop-or-sysconfig-desktop

器件型号:TMS320F280049C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

如何获取 SysConfig 桌面的独立版本? 如果我单击安装程序、它将不起作用、  

用于 SysConfig 的 Windows 安装程序
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    请下载安装程序、然后进行安装。 我刚刚从上面的链接下载并安装了。 它工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 奇怪的是,当我单击网站时,它不起作用,当我单击上面的链接时,它起作用。

    总之、我还假设您说我应该为我们的处理器使用 SysConfig 工具、而不是 pinmux 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    您应该使用 SysConfig 工具。 您还可以使用 CCS 打开 SysConfig 文件。

    请查看 C2000ware DriverLib 示例中的 CLB 示例。 您应该能够在项目中打开 SysConfig 文件、它还会生成相应的 c 文件。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f28004x/examples/clb/clb_

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有关于如何使用这些示例的培训或文档? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akila、

    这是 CLB 用户指南的链接。

    www.ti.com/.../spruir8a.pdf