This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSCNCD28035:C28xx:连接到目标时出错:(错误-1015 @ 0x0)

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/961984/ccs-tmdscncd28035-c28xx-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0

器件型号:TMDSCNCD28035

工具/软件:Code Composer Studio

你好

我正在尝试将代码加载到 TMDSCNCD28035控制卡中、但当我尝试调试代码时、我收到错误"C28xx:Error connecting to the target:(error -1015 @ 0x0) Device is not responding to the request。 器件可能已锁定、或者调试探针连接可能不可靠。 如果可能、解锁器件(例如、在复位模式下使用等待、并对电路板进行下电上电)。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包9.2.0.00002)"

谢谢

AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    请在以下链接中查看 e2e 主题、了解同一问题。 它将帮助您解决问题。

    e2e.ti.com/.../1768334

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Santosh

    感谢您的回复、我已经阅读了您共享的主题、我有这个想法、但我不知道如何执行"在复位模式下等待"和  "分支以检查引导模式"。 我对 TI 很陌生。 您能逐步向我解释程序还是 TI 为此提供的任何文档吗?

    谢谢

    AVI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AVI、

    有关等待引导模式、请参阅技术参考手册、引导部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、解决了这个问题