This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ePWM 问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963942/launchxl-f28379d-problem-with-epwm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

Q1)

我在 MATLAB 中对升压转换器进行了建模、仿真文件工作正常。

当我想创建20kHz PWM 信号时、电路板无法生成甚至合理的信号。 对于计时器周期、我使用了5000、对于 CMPA、我使用了2500。

一次、我将 GPIO32 (引脚2)连接到引脚40 (epwmA)、一次我将引脚40连接到 ADCIN0 (引脚30)。 这些都不可能成为解决方案。 令人惊讶的是、仿真从远低于0秒的时间段开始

您知道如何解决此问题吗?

Q2)

现在、还有另一个问题。 当我将电路板连接到 MATLAB 或 CCS 时、蓝色 LED (R39)会熄灭。 在对电路板进行刷写之后、它会在经过几秒钟的延迟后打开、当我再次打开 MATLAB 时、LED 会熄灭。 我不知道发生了什么。

谢谢

    e2e.ti.com/.../IMG_2D00_0230.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的是、当我的电路板连接到计算机并安装驱动程序时、MATLAB 会提示"无法启动外部模式仿真、因为目标未连接"。

    怎么回事?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的代码是否能够运行、您是否能够在使用 CCS 时进行调试?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    现在、无法刷写电路板。 我检查了驱动程序、我检查了 USB 电缆、我想我已经按照所有的说明操作了、但是在连接到计算机几秒钟后、电路板上的蓝色 LED 会熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的 PC 是否检测到该板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以检测到 CPU1和 CPU2。

    即使在闪存之后、我也可以看到  
    [12/14/2020、12:12:05 PM] [成功] C28xx_CPU1:操作成功完成。
    [12/14/2020、12:12:21 PM] [成功] C28xx_CPU2:操作成功完成。

    但是、当我再次断开电路板的连接时、蓝色 LED 会熄灭。 有时、红色的也会关闭、但几乎一直是红色的。

    我认为应该有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您指的是哪种蓝色和哪种红色 LED? D6和 D10?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D9:红色:GPIO34  

    D10:蓝色:GPIO31  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Faisal、您可以在尝试通过 CCS 加载代码时发布错误吗?

    如果问题是您实际上没有收到错误、并且 CCS 只是挂起、请告诉我。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CPU2似乎有问题、因为当我尝试在 CPU2或闪存 CPU2上加载程序时、蓝色 LED 会做出响应。 但它毫无理由地关闭。  

    通过 CCS 在器件上加载代码时没有问题或错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我可以假设您能够毫无问题地向 CPU1加载和运行代码。 在将代码加载到 CPU2时、LED 会改变状态、这只是改变状态?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、擦除电路板后、三个 LED D1、D9和 D10 (一行)应亮起。

    如果您看到这两张图片、您可以看到、当我将板连接到计算机时、只有两个 LED 亮起、2-3分钟后、第三个 LED (蓝色一个)亮起。 这是异常的。 这不应该是这样的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在代码中使用这些 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不。不客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将其配置为 GPIO 并将其拉高?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请观看这些视频。

    1-红色 LED

    2-蓝色 LED

    3 -两个 LED

    4 -将电路板连接到 CCS 以进行闪存后(我尚未执行闪存、只是连接了电路板)。 我所期望的是、与过去一样、一行中的三个 LED 亮起、但您可以看到只有绿色和红色 LED 亮起。

    e2e.ti.com/.../1.mp4

    e2e.ti.com/.../2.mp4

    e2e.ti.com/.../3.mp4

    e2e.ti.com/.../4.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想现在发生的情况是、GPIO 默认配置为输入。 因此输入是浮动的。 它们连接到 LED 驱动器电路、并随机打开/关闭。 请将所有三个 GPIO 配置为输出、并在 CPU1代码中将它们拉至高电平。 因此、它们不应因任何外部因素而受到影响。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这里没有外部因素。 除了 USB 电缆外、没有任何器件连接到电路板。

    我该怎么做? "请将所有三个 GPIO 配置为输出、并在 CPU1代码中将它们拉至高电平。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道没有"外部因素"、但当 GPIO 悬空且被用作另一个电路的输入时、它会导致另一个电路随机发生三角波。 发生什么事了。

    将以下代码行添加到您的 driverlib 项目中:

    //GPIO34
    GPIO_setPinConfig (GPIO_34_GPIO34);
    GPIO_setDirectionMode (34、GPIO_DIR_MODE_OUT);
    GPIO_setPadConfig (34、GPIO_PIN_TYPE_STD);
    GPIO_setMasterCore (34、 GPIO_CORE_CPU1);
    GPIO_setQualificationMode (34、GPIO_QUAL_SYNC); 
    GPIO_writePin (34、1);

    这适用于 GPIO34。 对所有 LED GPIO 执行此操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了与您提供的代码相同的代码、并将其上传到了电路板。

    蓝色 LED 亮起、5秒钟后、再次熄灭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将 GPIO 配置为输出、当您将引脚设置为高电平时、LED 应该熄灭、是否确定要在其中下载代码?

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。 100%确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、为什么闪存后(比如复位两个 CPU)、默认配置无法上传到板上? 默认配置是、刷写电路板后、三个 LED 应亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    默认配置意味着什么? 如果您要刷写电路板、则驱动这些引脚的 GPIO 应该是  

    D1连接电源。 当电源连接到器件时、它应该一直打开。

    D9、D10连接到 GPIO34和 GPIO31。 如果您希望它们是特定状态、则必须对它们进行配置。 如果您确实配置了它们、在器件闪存完成后、它们将显示程序的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此 e2e URL

    Kevin 曾提到:

    在擦除 F2837x 器件后、当您插入电路板时、LED D1、D9和 D10应保持亮起状态。 现在、您可以对器件进行重新编程、以便从闪存或 RAM 中运行代码。

    但我正在做完全相同的事情(100%相同)、这对我不起作用、只有 LED D1和 D9亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您能评论一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    当您擦除 F28377D 的闪存并对电路板进行下电上电时、GPIO 会进入高阻抗状态(即它们是浮动的)。 基于这个逻辑、我之前说过的并不总是正确的。 D9和 D10可以在开/关之间切换、因为它们所驱动的 IO 是浮动的。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解您所说的话、但请允许我解释一下。

    假设您已连接电路板、启动 CCS、刷写电路板、根据您的说明、LED 应亮起或熄灭。 是吗? 我的问题是 LED 指示灯熄灭、但1-2分钟后、它毫无理由地亮起。 甚至、其中没有程序。

    或它打开。 它会不合理地关闭。 始终连接电路板且没有程序(CCS 或 MATLAB 正在运行)。 问题是什么?

    如果您愿意、我可以拍摄一段视频、展示这是如何发生的、但我所写的是真实的故事。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    因为 GPIO 31和34悬空是完全可能的。 板上的 LED 驱动器 U9可以随时看到 GPIO31/34为高电平或低电平、这可能会导致 LED D9和 D10像您看到的那样闪烁。 如果您对板载 F28379D 进行编程并将 GPIO31/34设置为稳定的高电平或低电平输出、则 LED 不会闪烁。

     

    无需提供视频、这就是解释。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    复位电路板后、是否有默认配置、该电路板应遵循清零步骤并开启 D9和 D10并保持高电平? 我所说的是重置、而不是编程。

    您对 ePWM 的主要问题有什么看法吗?

    LAUNCHXL-F28379D:ePWM 问题- C2000Tm微控制器论坛- C2000Tm微控制器- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    F2837x LaunchPad 的闪存中有用于控制 LED 的默认软件编程。 如果已擦除器件的闪存、则可以使用 CCS 对 C2000ware 中的软件进行重新编程、目录位置如下:

    C:\ti\c2000Ware_3_03_00_00\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d

    [报价用户="Faisal"]您对 ePWM 的主要问题有什么想法吗?

    您的原始问题是什么? 我从您的第一篇帖子中无法理解它。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 MATLAB 中仿真了一个降压转换器、我应该从 GPIO 或 ADCIN 获得20kHz 信号、因为我将小线从 PIN40 (epwm1引脚)连接到引脚2 (GPIO)或引脚30 (ADCIN)。

    您可以看到、频率为零、我在示波器上看不到任何内容。

    显示了电路的输出、您可以看到、我没有获得48V 输出、而是得到了完全错误的结果。 我的错误是什么? 这并不是一项困难的任务、我不确定我是否做了一些错误或电路板给了我错误的输出。

    顺便说一下、我检查了路径(我的路径是:C:\ti\c2000\C2000Ware_2_00_02\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d)、但仍然无法正确刷写电路板。 仿真上述电路后、电路板闪烁问题恰好出现。 我还没有配置从上述仿真到甚至切换 D9和/或 D10的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的 MATLAB 生成的代码、请创建一个新的线程说明您的 Matlab 代码问题、请勿提及 LED 问题、以免他们将您分配给错误的人员。 您需要具备 MATLAB 嵌入式编码器知识的人员来回答您的问题。

    在您的问题标题中、请务必提及 MATLAB 和嵌入式编码器。

    请关闭此主题并标记您的 LED 问题的解决方案。

    NIMA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIMA

    两个 LED 的问题尚未解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费萨尔

    我们已经介绍了 LED 行为。 我不知道你还想让我们告诉你什么。

    请为您的 Matlab 相关问题创建新的 E2E 帖子、以便通知正确的专家并作出响应。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (1) LAUNCHXL-F28379D:ePWM 系列 MATLAB 嵌入式编码器- C2000Tm微控制器论坛- C2000Tm微控制器- TI E2E 支持论坛