This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28031:GPIO36异常且不能为高电平。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965612/tms320f28031-gpio36-is-abnormal-and-cannot-be-high-level

器件型号:TMS320F28031

设计

问题:由于电路板资源短缺,目前有必要扩大输出端口。 在第一个测试中、使用了 GPIO34。 检查数据表后、发现 GPIO34和 GPIO37确定了启动模式、这将导致电路板启动错误、电路板无法运行。

目前正在考虑是否使用插孔中的三英尺:

GPIO35 TDI

GPIO36 TMS

GPIO38 TCK

我不知道它是否可以使用,已经做了一些测试

1.配置输出端口:

GPIO35正常

GPIO36异常、不能为高电平

GPIO38正常

2.配置为输入端口:

GPIO35正常

GPIO36正常

GPIO38正常

3匹配输入和输出后、使用仿真器进行仿真、未发现明显的问题、仿真可能正常。

目前,这种技术被认为是以下用途。 我不知道这是不是可能的。 使用小型电路板连接器、使用时将其插入插孔、并在需要仿真时将其拔出。

GPIO35输出

GPIO36输入

GPIO38输入

谢谢

Elsa Duan