This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:F28002x 器件之间的软件兼容性

Guru**** 2584575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965432/tms320f280025-software-compatibility-among-f28002x-devices

器件型号:TMS320F280025

您好!

如果软件包相同、所有 TMS320F28002x 是否都软件兼容?
假设客户已开始使用 F280025CPTSR 进行生产、他们可以切换到 F280021PTSR 或 F280023PTSR 而无需任何软件/硬件修改、对吧?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koichiro、

    是的、如果封装相同、F28002x 是软件兼容的、无需修改软件和硬件。
    但是、您需要考虑一个因素。 您提到的三个器件具有不同的闪存大小。 因此、您需要确保代码大小是否不超过32KB 并且针对 F280021将代码从闪存扇区0映射到3。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的快速回复!
    当然、代码大小和功能与 F280021保持一致。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎