This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:TMDSCNCD28388D 控制卡和集线站入门

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D, C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964735/tmdscncd28388d-getting-started-with-tmdscncd28388d-control-card-and-docking-station

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件: C2000WARETMS320F28388D

您好!

我想知道是否有人可以在此处附加完整的源代码 CCS 文件、这将帮助我在 TMDSCNCD28388D  控制卡上获得任何 LED 闪烁。 我将卡连接到坞站。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您已下载 C2000ware SDK、请查看 C2000ware DriverLib 示例。

    C:/ti/c2000/C2000Ware_3_03_00_00/driverlib/f2838x/examples/c28x/led

    有关硬件连接、请参阅 controlCARD 的用户指南。

    https://www.ti.com/lit/spruil8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000ware 免费吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、SDK 可免费下载。

    您还将需要 TI Code Composer。 如果您没有它、您也可以免费下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    您将需要导入项目。 转至 CCS 菜单 File -> Import。 然后您可以构建/加载。

    请参阅在线研讨会

    training.ti.com/c2000-f2837xd-microcontroller-one-day-workshop-series

    技术讲座将介绍较旧的器件、但也适用于 F28388D 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don、

    dockstation 具有内置的 xds100v2仿真器。 请再次浏览用户指南。 它介绍了如何进行连接。

    此外、请勿使用 UART。 您需要选择 xds100v2。

    在 LED_blinky 工程中、只需按 DEBUG 即可自动使用工程中的目标配置并启动该配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我打算删除我的最后一个帖子。  我确实选择了 xds100v2、但正在尝试处理以下错误。 我n`t 我的设备驱动程序已正确安装。 我可以从何处安装这些组件?

    我还使用20Mhz 配置、因此我将 cware 更改为较旧版本:

    下面是我的树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您使用的是 C2000ware 3.01.00.00、因此无需进行任何更改。

    右键单击 targetconfigs -> TMS320F28388D.ccxml、然后启动 Selected、然后连接。

    请确保按照我之前提到的用户指南连接 controlCARD 和扩展坞。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在可以工作、仿真器n`t 已通电。 坞站需要使用单独的 USB 电缆供电

    谢谢