This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28052F:TMS320F28052FPNQ

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964549/webench-tools-tms320f28052f-tms320f28052fpnq

器件型号:TMS320F28052F
主题中讨论的其他器件:controlSUITEMOTORWARE

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我们正在使用 TMS320F28052FPNQ 开发 PMSM 电机控制器。 硬件已就绪、但我们无法在循环时运行电机。 有随附的驱动 uotput 波形。 请任何人建议如何操作   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开环运行需要改变电压和频率。 我相信您正在使用一些 controlSUITE 项目。  

    如果您安装了 TI 的 controlSUITE、请参阅中的用户指南  

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\HVPM_Enhanced_Sensorless_2803x\~文档

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们使用的是 motorware。 您是否可以提出一些观点或进行解释。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考以下3个文档、根据硬件板修改 hal.c、hal.h 和 user.h 文件中的相关参数和器件配置代码。 确保您自己硬件板的电流和电压感应电路适合运行电机。

    instaspin_labs.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs"

    motorware_hal_tutorial.pdf、网址为"\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\Tutorials"

    《InstaSPIN-FOCTm和 InstaSPIN-MOTIONTm用户指南 》http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf 

    1.在 hal.c 中更改 PWM 和 ADC 配置请参阅指南 motorware_hal_tutorial.pdf。

    2.根据 user.h 中的硬件板设置正确的参数

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_VOLTAGE_V          (xx)

    #define USER_VOLTGE_FILTER_POLE_Hz              (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_VOLTGE_V      (xx)

    #define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A          (xx)

    #define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A      (xx)

     

    3.确保 hal.h 中 HAL_readAdcData()中电流系数的符号与电流感应电路匹配。 请参阅 InstaSPIN 用户指南(SPRUHJ1H、 http://www.ti.com/lit/ug/spruhj1h/spruhj1h.pdf)中的第5.2.2章"电流反馈极性"、以设置电流换算系数的符号。

     

    静态内联空 HAL_readAdcData (HAL_Handle handle、HAL_AdcData_t * pAdcData)

      _IQ Current_SF = HAL_getCurrentScaleFactor (handle);

     

    4.按照 instaSPIN 实验室指南使用 lab01b 和 lab01c 验证您自己的硬件 、因为您不使用 TI EVM 套件、然后您可以运行后续实验。

    使用 lab02b 或 lab02c 识别电机参数、并使用识别的参数运行电机

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在电话上提供支持。 这对我们非常有帮助。 请提供您的邮件 ID。 我将分享一些技术文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 E2E 不是客户专有信息、我们将支持此类问题。 您能否按照上面的指南检查项目中的硬件和设置?