This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMDSCNCD28379D 电流消耗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964992/tms320f28379d-tmdscncd28379d-current-consumption

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D

您好!

我想重新设计 TMDSCNCD28379D 控制卡、但使用176引脚版本。
您使用的3、3V 稳压器(TPS62420DRC)可提供600mA 电流。 我将重复使用控制卡上的大多数组件。

卡上所有组件的3、3V 电流消耗是多少?
我是否可以使用稳压器来提供其它+3、3V 电源组件?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看计划在重新设计的电路板上使用的每个组件的数据表、以准确估算电流消耗。 数据表中应估算器件的功耗/电流消耗。 例如、TMS320F28379D 数据表 提供了不同运行条件下的功耗汇总。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在执行此操作之前、我想知道您是否有 controlCARD 的近似电流消耗、其中所有组件都处于最坏情况下(对于3V3)。

    它只是为了知道有多少毫安可用、以节省时间。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有此信息。