This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:CCS 与新的 LAUNCHXL-F28379D 兼容

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965181/ccs-launchxl-f28379d-ccs-compatibility-with-new-launchxl-f28379d

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

好的、我刚刚在下面的链接中收到了客户的回复。

客户 尝试使用 Code Composer Studio v7.1将 C2000代码上载到 F28379D (新板和旧板)板。 客户可以使用旧的 F28379D 板运行(调试)、而不会出现任何错误。 但无法使用新电路板运行。 使用新电路板运行时、显示错误。 正确新电路板与 CCS v7.1不兼容

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    [报价用户="6370615"]使用新的主板运行时,显示错误。

    错误是什么? Simulink 的错误是否与引用的帖子中的错误相同? 来自 Simulink 的错误通常由 Mathworks 支持人员处理。

    在屏幕截图中、当 Simulink 尝试加载程序时、我确实看到数据验证错误。 请参阅以下链接、了解有关该错误的更多详细信息以及有关如何解决该错误的建议:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APy2XbLelxyqBB2Yz0WR.w__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="6370615">客户 尝试使用 Code Composer Studio v7.1将 C2000代码上载到 F28379D (新)和旧版)板。 客户可以使用旧的 F28379D 板运行(调试)、而不会出现任何错误。 但无法使用新电路板运行。对于 TMS320F2837x 和 TMS320F2807x 器 件、可能需要根据[常见问题解答]产品变更通知(PCN) 20180523001.1更新 CCS、因为闪存过程发生了变化。

    [报价用户="6370615">当使用新主板运行时,会显示错误。[/quot]错误是什么?