This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:CMPSS 斜坡发生器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965004/tms320f280049-cmpss-ramp-generator

器件型号:TMS320F280049

各位专家:

让我澄清一下,斜坡发生器只适用于 DACHVALA ( PLUS ),不适用于 DACLVALA ( MINUS )。
我是对的吗?

客户希望生成 DAC 输出、如 PDF 中的图2。
请告诉我们 CMPSS 是否支持。
此外,我们想知道是否有任何决议能够实现这一目标。

感谢您的友好支持。
此致、
Hitoshie2e.ti.com/.../TI_5F00_F280049_5F00_CMPSS_5F00_RampGenrator.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    斜坡发生器仅连接到高比较器、它也只会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速检查。
    我明白了。

    此致、
    Hitoshi