This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28388D:支持 TMS320F28388D FreeRTOS

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D, C2000WARE, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964819/ccs-tms320f28388d-tms320f28388d-freertos-support

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件: C2000WARESYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有 一个 TMS320F28388D 和扩展坞、希望使用 FreeRTOS 使 LED 闪烁。 这是可行的吗? 我已经使用示例程序获得了 LED 闪烁、但需要 FreeRTOS

此致、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 C2000Ware 中的 utilities\third_party_freertos 下、F28388D 中有用于 CM 的 FreeRTOS。

    SysBIOS 是我们为 C28x 内核提供的唯一 RTOS、但我相信、社区成员在 GitHub 上共享了一个用于 C28x 的 FreeRTOS 端口、您可以搜索该端口。

    惠特尼