This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:DRV8305电流感测

Guru**** 2533870 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, BOOSTXL-DRV8305EVM, CONTROLSUITE, DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963911/launchxl-f28379d-drv8305-current-sense

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-DRV8305EVMcontrolSUITEDRV8305

您好!
我使用 LAUNCHXL-F28379D 和 BOOSTXL-DRV8305EVM。
在检测电流时、我预计电机 A、B、C 通道中的总电流接近0。 由于我进行了电流测量、我遇到了一种情况、如图所示。 这些值是我在发动机运行时记下的值。 这些值是否正常? 还是无法在总和接近0的情况下使用 BOOSTXL-DRV8305EVM 进行测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、三相电流之和应接近于零。 请检查 ADC 的触发 SOC 是否设置正确、并减去放大器的偏移。

    您可以参阅 controlSUITE 中使用 DRV8305的示例。

    controlSUITE
    http://www.ti.com/tool/CONTROLSUITE

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\TIDM-SERVO-LAUNCHXs\MonoMtrServo_377s_v1_00_00_00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其签出。 由于仅在低侧栅极中有一个分流电阻器、我认为这是测量方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续、请参阅应该可行的示例。