This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2802:ADC 引脚连接电阻和电容

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965033/tms320f2802-adc-pin-connection-res-and-cap

器件型号:TMS320F2802

设计

客户想知道 ADCRESEXT 电阻器和 ADCREFP/M 电容器的详细信息功能是什么? 它们的值会影响 ADC 性能?

背景是、客户产品具有多年的 MP、使用10uf CAP 和10K 分辨率时运行良好。 最近、他们发现其用途与数据表要求2.2uf 和22k 分辨率之间存在实际差异、如下所示。 然后测试 ADCRESEXT 从10K 到22K 的分辨率、但发现 ADC 零偏移变得更糟。 他们希望得到我们的意见。  

D

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    ADCREFP/REFM 上的电容器用作缓冲器、以在 ADC 运行期间使这些引脚上的输出电压保持稳定。  10uF 与2uF 的设置只会在首次启用 ADC 时增加启动时的加电时间(我们规格为5ms、2uF)。  一旦加电、ADC 性能将不会产生影响/差异。

    ADCRESEXT 中的电阻器用于为器件中的基准生成和 ADC 组件设置偏置电流。  较低的电阻会导致比预期更高的电流消耗、并可能导致 ADC 消耗的功率大于 DS 中指定的功率。  因此、DNL/INL 性能也可能存在一些细微差异。  我不确定是否会因为这种情况而导致 ADC 失调电压发生变化。

    话虽如此、如果客户已投入生产一段时间、并且对系统中 ADC 性能的这些值感到满意、我认为他们可以将其保持在现有值、而不是进行更改。

    最棒的

    Matthew