This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:通过 CMPSS 进行安全基准电压监控

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964950/tms320f280041-safety-vref-monitoring-via-cmpss

器件型号:TMS320F280041

您好!
我们从客户那里得到一些关于 Potenza CMPSS DAC 精度的问题、并随附这些问题。

此致、Holger

e2e.ti.com/.../Safety-Vref-Monitoring-via-CMPSS.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    在线回答您的问题:

    1.他们是否已经考虑了 CMPSS-DAC 的正确容差?

    [FA]如果您查看 CMPSS-DAC 的总误差、则可以使用均方根方法。 公式如下:

    但是、请记住、使用 RSS 有点悲观、因为您很难找到增益误差、偏移误差和 inl 最差的器件。 此外、INL 误差已经包括 DNL 误差。

    2.如何考虑增益/偏移或数据表中的所有其他项?

    [FA]见上文。

    我们最终可以实现的最小 Vref 范围是多少?

    [FA]我不明白您的意思。 您能展开吗?

    4. DAC 数据表值 “DAC 代码变化”? 这意味着什么?

    [FA]如第3个脚注所示、在 CMPSS 内、当一个比较器跳闸时、它会暂时干扰另一个比较器的幅度和持续时间、如数据表中所示。

    5.在 Vref 监测中应考虑哪些值以及如何考虑?

    [FA]我不明白您的意思。 您能展开吗?

    6.关于 BUF-DAC 电压基准和修整的进一步问题。 下表显示了使用外部电压基准时 DAC 的最大输出为2.5V。 是这样吗?有没有理由这样做?

    [FA] 2.5V 是表中使用的测试条件。 请参阅数据表中允许的基准电压范围。

    7.在 DAC 调整寄存器上,它在文档中似乎有一个位置表示它“必须调整”,另一个位置表示它“不应修改”。 您能解释一下我们对此有何建议吗?

    [FA]正如修整过程所示、如果您在2.5V 基准电压下使用缓冲 DAC、则无需进行任何调整。