This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:根据 BOOSTXL-POSMGR BiSS-C 通信重新设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, TIDM-1010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964969/boostxl-posmgr-redesign-according-to-boostxl-posmgr-biss-c-communication

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件: TIDM-1010

你好
我想使用与 BiSS-C 通信的编码器 但是、就我研究过的情况而言、C2000 MCU 中没有对 BiSS-C 接口的直接支持。 有必要一起设计一个转换器。 我已经了解到您的 BOOSTXL-POSMGR 产品用作 BiSS_C 转换器。 它上有一些还将执行不同功能的功能。 我想根据 我共享此链接的"www.rls.si/.../aksim-2 off-axis-reon-absolute-Encoder"编码器创建 BiSS_C 转换器。 在我的设计中、我将参考您 BOOSTXL-POSMGR 产品的 BiSS-C 转换器部分设计一个最小尺寸的卡、当然、如果将运行该编码器的接口在此转换器中可用的话。
1-我能否与我使用 BOOSTXL-POSMGR 产品共享其链接的编码器通信?
2-如何仅针对一个参考 BOOSTXL-POSMGR 产品的 BiSS-C 转换器 C2000系列执行此操作? (您可以标记并显示我需要从 BOOSTXL-POSMGR 原理图中放置的结构)
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huseyin,

    [引述 USER="Huseyin Kahraman]1-我能否与使用 BOOSTXL-POSMGR 产品共享其链接的编码器进行通信?[/QUERT]

    我们使用 BOOSTXL-POSMGR 连接到支持 BiSS-C、T-format 和 EnDat22编码器协议的编码器。  请注意、Booster Pack 处理电气信号-它不会解释协议数据包。  这由通过 LaunchPad 连接的 F28379D 进行处理。


    [引述 USER="Huseyin Kahraman"]2-我如何仅针对一个 BISS-C 转换器 C2000系列(参考 您的 BOOSTXL-POSMGR 产品)执行此操作? (您可以标记并显示我需要从 BOOSTXL-POSMGR 原理图中放置的结构)[/QUERP]

    C2000 BiSS-C (https://www.ti.com/tool/TIDM-1010) 文档(https://www.ti.com/lit/tidue73)的图1显示了编码器接口使用的 BOOSTXL-POSMGR 块。  在此图中、BOOSTXL-POSMGR 标记为 TIDM-1010。   

    此致

    Lori