This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:通过 USB 为集线站供电使用单独的 USB 电缆进行调试

Guru**** 2532560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964801/tms320f28388d-power-docking-station-via-usb-an-debugging-using-a-seperate-usb-cable

器件型号:TMS320F28388D

大家好、我有 一个带集线站的 TMS320F28388D 修订版 MCU063A、想知道使用2条 USB mini-B 型电缆是否安全、一条用于为集线站供电、另一条用于调试(插入控制卡)。 这会损坏电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、您可以在不损坏电路板的情况下执行此操作。 实际上、这是为控制卡和扩展坞供电的推荐选项之一。 如 需更多信息、请参阅 TMS320F28388D controlCARD 用户指南。