This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041:CPUtimer 初始寄存器设置

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/965000/tms320f280041-cputimer-initial-register-settings

器件型号:TMS320F280041

您好!

我们有一位客户存在以下问题。 您可以确认吗?

TRM (第3.14.4.2秒)表示复位后、CPUtimers 的 PRD 寄存器为0x0001FFFF、即 PRDH 为0x0001、PRDL 为0xFFFF。  我们观察到、复位后所有 PRDHs 都是0x0000、即使在_c_int00 c 启动函数开始时中断也是如此。  这是文档中的错误、还是引导加载程序更改了这些寄存器?"

此致、
Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roland -这是一个文档错误,我们最近注意到它,并已采取行动将其更新为下一版本的一部分。

    此致、

    Nirav