This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027F:低速制动会导致电机#39;s 转子与旋转磁通失去同步

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964786/ccs-tms320f28027f-low-speed-braking-causes-the-motor-s-rotor-to-lose-synchnonization-with-rotating-flux

器件型号:TMS320F28027F

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我将电机驱动套件中的 tms320f28027f 芯片用于电动滑板。 在启动过程中、我使用霍尔传感器、然后在速度增加后立即传输到无传感器。  这非常好。 无传感器观测器的速度估算在低速时非常精确和连续、而霍尔传感器无法提供此类精细的速度信息。 我观察 到的是转子锁定(将速度基准设置为零并抑制外部干扰、同时控制速度控制器输出端的电流限制)在没有霍尔传感器置为有效的情况下非常有效。 实际上、我在制动电机时根本不使用霍尔传感器。 现在、当我们在大约(4km/h)的低速下施加制动时、问题就会出现、有时电机的转子会失去与旋转磁通的同步、并且该状态会一直持续到 Iq 的基准设置为零。 这在10次中发生了5次。 我尝试删除低速强制电角置位标志、但它不起作用。 估算器似乎会进入某种长期主导状态。  

是否有线索说明这种现象发生的原因?

有什么关于我如何才能实现这一点的建议? 目标是当我们对滑板应用制动时、它应减速、然后锁定其位置(不集成)、例如驻车的手制动器操作、除非制动信号消失、否则它将停止。 我看到人们在没有霍尔传感器断言的情况下实现了100%的目标。  

 谢谢你。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在低速时、无传感器算法的位置估算误差会更高。 如果您依赖此功能、则可能会丢失同步。 您可能需要重新考虑您的策略、以便根据速度在霍尔和无传感器之间来回切换。

    BTW、这是特定于应用的、因此我们不能更具体地提出一些指针。 谢谢。