This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:代码生成错误

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963936/tms320f28377s-code-generation-error

器件型号:TMS320F28377S

我在 MCU 上运行简单代码时出错。

设备管理器可识别设备。

我使用的是 CCS 版本9.1.0和 MATLAB 2019a

我安装了 addon 和所有第三方产品中的嵌入式编码器包。 但是、当我转到管理应用程序并选择嵌入式编码器时、它会验证除 CSS 之外的所有产品。

然后、它要求验证其位置并成功验证(如果问题来自 CCS、则为 idk)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khaled

    我可能会要求 MW 团队对第三方安装消息进行评论、我不确定这是否表明 Simulink 未找到会导致此问题的 CCS 安装目录、或者我们可以忽略的内容。  尽管 CCS v10是最新版本、但鉴于您使用的是2019a 编译、我认为 CCS v9是可以的。

    如果您打开自己安装的 CCSv9、您是否能够配置目标并正常连接?  我们需要确定这是连接问题还是 Simulink 问题。  

    如果您使用的是我们的评估套件之一(如 controlCARD)或这是定制 PCB、您还能评论吗?

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 中、我无法配置器件、因此我认为这是一个连接问题。 我不使用定制 PCB  

    我注意到、当我将器件连接到 PC 时、绿色 LED (D4)亮起、当我按下 RESET 按钮时、不会发生任何情况、LED 指示灯保持亮起。 我在连接器件时看到了一些视频、蓝色和红色 LED 亮起而不是绿色。 我想知道绿色 LED 是什么意思。 此外、我不使用套件附带的 USB 电缆、但我确定我的 USB 工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Khaled
    感谢您发布图片和信息。  这是 LAUNCHXL-F28377S、绿色指示灯表示它从 USB 获取电源。

    问题是 MCU 未通电、您需要在 JP1 (3.3V)上放置一根跳线、并在 JP2 (GND)上放置一根跳线(这些是跨越 PCB 白色线的跳线)。  原理图如图所示 。  

    完成此操作后、MCU 应通电、然后尝试连接(首先使用 CCS、如果可行、则使用 Simulink)。

    根据器件中闪存的状态、您可能会看到红色/蓝色切换、这是 TI 的默认程序。  即使这些不闪烁、也不应阻止您进行连接。

     如果仍然无法连接、我将从"引导"开关中移除黄色胶片、并将器件置于等待引导模式(请参阅上述原理图的第4页)。

    最棒的

    Matthew