This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:Abs2eQEP

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/964297/tms320f28388s-abs2eqep

器件型号:TMS320F28388S

请参阅 C2000 CLB 实施的路线图82020年12月。
我正在尝试收集外设/GPIO 要求以适应一个逻辑"实例"( 使所有反馈类型+ PTO-abs2QEP 正常工作的一组要求),这设置了实施 BiSS-C /T-Format/Endat 2.2/PTO-abs2QEP 的可能性 (如果可能,还需要对尚未评估的 EnDAT 3.0、Hyperface Master 等的要求)。


实际上,我已经详细介绍了完整的 SPI + 1 ePWM + 3 GPIO,我是否必须提供其他资源(更多 GPIO /外设)?

我尝试列出有关您的 alpha/beta 实现的要求(如果我错了,请纠正我的错误):

PTO-abs2QEP 要求= 3个 GPIO  

Endat 2.2 = 1x SPI 1x ePWM 3x GPIO  

Tformat = 1x SPI 1x ePWM 2xGPIO

BiSS-C = 1x SPI 1x ePWM 3xGPIO

Hyperface DSL 主设备=

EnDAT 3.0 =

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、

    [引用 user="Matteo Dal Molina]'我正在尝试收集外设/GPIO 要求以适应一个逻辑"实例"( 使所有反馈类型+ PTO-abs2QEP 正常工作的一组要求),这就设置了实现 BiSS-C /T-Format/Endat 2.2/PTO-abs2QEP 的可能性 (如果可能,还需要对尚未评估的 EnDAT 3.0、Hyperface Master 等的要求)。

    我没有从覆盖所有接口的超集资源的角度来看待这一点。  根据我的理解、您的目标是同时提供所有接口还是一次提供一个编码器接口+ PTO?   

    从资源的角度来看-您可以仔细检查每个初始化、以确定正在使用的内容。  请注意- ePWM 被用作一个方便的方法、因为该引脚具有一个被解决方案利用的启用/禁用信号。  不使用 EPWM 模块中的任何其他内容、因此理论上可以将其移至另一个引脚。  

    此致

    Lori