This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:电机控制调优速度环路和位置环路

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, CONTROLSUITE, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963965/ccs-launchxl-f28379d-motor-control-tuning-speed-loop-and-position-loop

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVMSFRAcontrolSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我的硬件器件中使用的套件是 LAUNCHXL_F28379D + BOOSTXL-DRV8305EVM、电机模型为57bl115s21 (BLDC 为24VDC)、并使用3600线路增量编码器。
该软件在 controlSUITE 中使用 FCL_SFRA、其中位置环路是指 MotorControl_SDK 中的 sensored_foc_f28002x、而加速和减速算法是线性(梯形)加速和减速算法。
我的电流要求是、电机需要在位置模式下以固定长度运行、使用速度环路的 Kp、Ki 和位置环路的 Kp、并在无负载时使用经验方法进行调优。 目前、我在设置速度环路和位置环路数据时收集了数据、如下所示:

电流环路 IQ 轴的误差在正负15%范围内波动;下图显示了电流环路;采样的三相波形

2.例程中的速度环路输入是斜坡信号、我的 Kp = 5、Ki = 0.005、当电机速度在60rpm 到120rpm 之间时、电机无法稳定;其他速度部分正常;下图显示了90rpm 曲线:时的速度

3.当我的速度环路调整为阶跃信号输入时、当我的 Kp = 0.15、Ki = 0.005时、高于300rpm 的电机速度的输出响应曲线是正常的(过冲很小)、低于300rpm 的电机不能稳定;

下图1和下图2是 STEP 信号为1500rpm 和90rpm:时的速度曲线

4.当位置环路 Kp = 0.1、速度环路 Kp = 5、Ki = 0.005时、电机以低速(约60rpm)平稳运行。 由于位置环路 KP 值较小、因此位置跟踪能力较差。 加速时、电机无法高速运行;

5.当位置环路 Kp = 3.5、速度环路 Kp = 0.15、Ki = 0.005时、电机在低速时平稳运行、电机抖动在低速时。 由于速度环路 KP 的值较小、电机停止时的扭转幅度较大。

6.不论如何调整这三个值,电机会过冲;

7.尝试在加速和减速期间使用不同的速度环路 KP 和位置环路 KP (段功能)、它在切换时将抖动。

问题:

1.我的电流环路是否正常?

2.如何进行调整以执行精确定位(加速和减速期间无抖动、停止时无过冲、并且可以在额定速度(3000rpm)下运行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应首先对速度、电流和位置控制进行去耦、以确保每个控制环路单独运行。  

    2.如果您想获得精确的位置控制、则必须添加运动系统配置控制并实施制动停止。 例如 controlSUITE 或电机控制只是伺服驱动器的参考、不足以进行产品端位置控制。  

    controlSUITE 和 motorcontrolSDK 中没有此类示例、我们只需如上所述为您提供一些建议。