This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280041C:SDFM (Σ-Δ 滤波器模块)引脚配置

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041C, AMC1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963864/tms320f280041c-sdfm-sigma-delta-filter-module-pin-config

器件型号:TMS320F280041C
主题中讨论的其他器件: AMC1210

您好、团队 C2000、

运行 TMS320F280041C SDFM.. 当以 mode=2运行时,TRM (第1690页的最后一节)(SPRUI33d)会显示。

'当 MOD=2时、数据和调制时钟信号被编码为调制数据、如图17-4的模式2中所示。 在此模式下、时钟输入 SD-Cx 引脚应保持悬空。 输入控制单元执行连续自动校准、以实现最佳解码性能。"

客户询问... "此(SD_CX)引脚是否必须保持悬空、或者我是否可以将此引脚用于其他用途?"

谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、

    对于较新的应用、我们建议避免 mode2 (曼彻斯特模式)。 我们强烈建议使用 mode0、因为它可以在同步相对于 SYSCLK 的 GPIO 时提供最佳的抗噪性能。 请检查建议

    通报:通报 SDFM:曼彻斯特模式(模式2)在下未产生正确的滤波器结果
    多种情况

    此致、

    曼诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    Thx。  是的、我在勘误表中看到了这一点。  "推荐"不使用它有多强?  

    如果客户仍然选择使用它、我的前一个问题的答案是什么?  

    如果 SDFM 在此器件上无法正常工作。 您建议将哪种设备作为最近的替换/替代设备?

    谢谢、Merril

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Merril、

    [引述]谢谢。  是的、我在勘误表中看到了这一点。  "推荐"不使用它有多强?  [/报价]

    我们不希望客户在其新设计中使用 mode2、因为 mode2极易受到噪声干扰、占空比抖动、频率抖动会导致滤波器输出不正确(不可预测)。 因此、请不要使用它。

    [报价]如果客户仍然选择使用它、我的前一个问题的答案是什么?  [/报价]

    SDFM 模式2中未使用的引脚可用作常规 GPIO (或)其他外设引脚。 您不需要将其保持浮动。

    [报价]如果 SDFM 在此器件上不起作用.. 您建议将哪种设备作为最近的替换/替代设备? [/报价]

    SDFM 工作正常。 我们只是希望客户使用模式0、而不是模式2。 如果只想使用 Mode2。 然后考虑使用 AMC1210 (支持模式2)、然后使用 SPI 与 F280041C 连接。

    此致、

    曼诺伊