This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:哪种芯片可以替代 TMS320F28335?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28075, TMS320F28377S, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/962054/tms320f28335-which-chip-can-replace-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TMS320F28075TMS320F28377STMS320F28379D

大家好:

我们已经使用 TMS320F28335 8年了。 此芯片的未来计划是什么  。如果此芯片将来不再投入生产,我们可以选择更换哪一个芯片。如果我们更换此芯片、我们希望对硬件和软件进行极少的更改

谢谢、此致!

彭昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有计划在此器件上停止生产。 它在长期运行的工业和汽车应用中非常流行。  

    对于新项目、F2833x 客户通常从 F2837x/07x 系列中选择一些器件作为第3代器件的一部分(请参阅 页面底部的 www.ti.com/c2000了解详情)

    例如:

    TMS320F28075:成本更低但性能相似的选项、闪存、升级的模拟

    TMS320F28377S:单核(+ CLA 协处理器)

    TMS320F28379D:双核(+ 2个 CLA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ChristiClearman:

      F2837x/07x 系列在硬件。中与28335不兼容

      您是否有任何计划推出一款在硬件和软件中或仅在硬件中与28335兼容的新型芯片?

    谢谢、此致!

    彭昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彭昌

    F28335与较新的 F2837x/07x 器件之间存在相当多的兼容性。  不是 HW 引脚-引脚、而是以更低的成本提供具有增强性能和外设的相同/相似封装。

    没有计划使用更多直接的引脚-引脚线路图器件。