This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28035:CCS/TMS320F28035:如何包含"studio.h"

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963905/ccs-tms320f28035-ccs-tms320f28035-how-to-include-studio-h

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 Code Composer Studio 9.3版对 TMS320F28035 微控制器进行编程。
我想包含"studio.h"以使用 printf。

然后、我想使用该 printf 读取 AD 转换的电压值。 我编写了"#include "studio.h"并得到以下错误。

可以在这里帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    图片未显示。 因此、我不确定错误是什么。 是否可以尝试重新发送图片?

    请看一下 printf 的编译器支持、第2.3.3节

    www.ti.com/.../spru514

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请看下面的 e2e 线程。 它将帮助您解决问题。

    e2e.ti.com/.../601591

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。
    我会再次附加照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。
    我将重新发送照片。


    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Matsu"]然后、我想使用该 printf 读取 AD 转换后的电压值。 我编写了"#include "studio.h"并得到以下错误。[/quot] printf 的 include 文件是"stdio.h"、而不 是"studio.h"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matsu、

    如果您能够通过上述建议解决问题、请告知我们。