请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 尊敬的团队:
我的客户正在使用 F280025C。他们发现 F280025C 引导加载具有以下配置、如下图所示、用于4引导加载选择。 但是、它们希望始终将引导设置为闪存、并且只保留一个 GPIO 端口、即 GPIO11。
支持需求:他们如何使用 GPIO11为引导负载电路实现原理图?
谢谢!
迪伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我的客户正在使用 F280025C。他们发现 F280025C 引导加载具有以下配置、如下图所示、用于4引导加载选择。 但是、它们希望始终将引导设置为闪存、并且只保留一个 GPIO 端口、即 GPIO11。
支持需求:他们如何使用 GPIO11为引导负载电路实现原理图?
谢谢!
迪伦