This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:CBC 的不同操作和单次触发

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963731/tms320f28069f-different-actions-for-cbc-and-one-shot-trip

器件型号:TMS320F28069F

我只是想知道、根据跳闸的类型(源极)、输出引脚 A 和 B 上是否可以有不同的操作。 我的具体情况是、我有一个故障条件、将触发区引脚驱动为低电平、生成单次触发事件、并通过 DCAEVT2通过比较器进行过流检测、从而生成 CBC 事件。 在故障情况下、我想将引脚 B 设置为低电平(引脚 A 无关紧要)、在过流情况下、我想关闭引脚 A 并将引脚 B 保持为高电平。 我想有一条通过中断和动作限定符的软件路由、但这不是我首选的方法。

我以前所做的是让 DCAEVT2直接将引脚强制为低电平、而不使其成为 CBC 事件。 然而、只要条件持续、这就有效、而不是在周期的剩余时间内有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joost de Bruin、

    遗憾的是、CBC 和一次性行程事件将进行"或"运算、因此您不能对或执行不同的操作。 如前所述、可以选择将 DCAEVT2.FORCE 直接连接到 EPWMA TRIP 逻辑、但输出条件仅在条件持续时才会持续。

    此致、

    Marlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marlyn、

    谢谢、我怀疑。

    @任何人都有同样的问题:我现在以常规方式执行一次性操作、使用力信号 DCAEVT2、连接到中断、在中断中、我将输出 A 上的动作限定符称为"一次性软件力"(持续到周期结束)

    此致、

    约斯特