This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网和 USB 接口

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963917/tms320f28388d-ethernet-and-usb-interface

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我们正在使用 TMS320F28388D LQFP 封装设计新的电路板、该封装具有176引脚。

现在、使用该器件、我们可以同时使用以太网和 USB 吗?

根据数据表、它显示了两个接口共享公共引脚、并且它们没有任何替代引脚。 请建议如何使用此器件使用这两个接口。

此致、

Dushyant Rana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    您需要为此配置使用337引脚封装器件。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dushyant、

    正如 Vivek 所建议的、如果要同时使用以太网和 USB 接口、则必须使用337引脚封装。

    此致

    Siddharth