This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28065:调试断点问题

Guru**** 2929160 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963507/ccs-tms320f28065-debug-breakpoint-issue

器件型号:TMS320F28065

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 CCS 的 IM  版本:10.1.1.00004。 我尝试在 ADC ISR 中放入断点。 但在运行调试时无法停止 ADC ISR 中的调试。

如果我在调试开始时有一个断点、或者当我暂停调试时、执行在 ADC ISR 中的断点处停止、我可以在 ADC ISR 处停止。

请在这方面提供帮助。 CCS 或任何其他设置是否存在此问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到 AdcResult 变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    您使用的是哪个 EMU 包版本、并且您是否设置了硬件或软件断点?

    要检查 EMU 包版本、请参阅 :https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/815446/3024993#3024993

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    我使用的是仿真器版本9.2.0.00002。 …μ A。 使用的断点是使用双左键单击需要暂停执行的行的硬件。  

    虽然< 10、但在较旧的 CCS 版本中、我没有遇到过此类问题。  

    令人惊讶的是、当我暂停执行、然后放入一个断点并开始、然后断点停止正常。 但在调试中给出的 START 和运行期间添加了断点时不能正常工作。  

    主席先生,请就此提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来您在 C2000上遇到硬件断点的已知问题:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-9781

    它将在下一个 EMU 包版本中解决(CCS 10.2.0将在下个月初推出)。 同时、请尝试上述链接中提到的解决方法。

    谢谢

    Ki