This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28075:F2807x 处理器的 GPIO 编号

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963637/tms320f28075-gpio-numbers-for-f2807x-processors

器件型号:TMS320F28075

在 F2807x 处理器的 TRM 中、我们有 GPIO0 - GPIO168。 但是、在2807x 处理器的数据表中、提到 GPIO 仅为0-94、99和133之间。 这是否意味着其他引脚不能用于外设多路复用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些 GPIO 未在实际器件引脚上键合输出。 如果 GPIO 未被限定、您仍可以在内部使用它们。  

    NIMA