This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:此隔离式仿真器是否能够与最新的 CCS IDE 配合使用以开发适用于 TMS320F2812的软件

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/963164/tms320f2812-will-this-isolated-emulator-work-with-the-latest-ccs-ide-to-develop-software-for-the-tms320f2812

器件型号:TMS320F2812

大家好、

http://www.spectrumdigital.com/xds220-iso-usb-ethernet-jtag-emulator/

我的客户希望使用此新器件、并需要隔离式仿真器。 您认为这一个是否足以完成上述任务、或者您是否有其他建议?

谢谢、

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    这将与 F2812一起用于隔离仿真。  支持的另一个(已知)选项是将 Blackhawk 的独立隔离器添加 到 Spectrum 或 Blackhawk 的标准 XDS110或 XDS200中。  我不确定 Spectrum 是否销售独立隔离器。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matthew! 您对哪一个更好有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lauren、

    我认为这两种方法都有其优点、Spectrum Digital 的优势在于它是一体式的(更少跟上或丢失)、并且具有以太网连接(可实现更远的远程调试潜力)、因此具有吸引力。  XDS2xx 类仿真器在代码下载方面比价格较低的 XDS110类更快

    使用适配器的 Blackhawk Soln 可能更便宜、具体取决于客户选择的基本仿真器(或者如果他们在家中已经有非隔离式仿真器)。  

    正如我提到过的、适配器是一个小型 IC 板、在更大的实验室环境中很难跟上、而不仅仅是技术原因、而是经验中的一个原因。

    两种解决方案都可以与我们的器件配合使用、因此实际上要归结为成本/偏好。  只是随便看看 价格、如果这对客户有用、则具有 Enet 的 SD XDS220看起来很有吸引力。  否则、Blackhawk 提供的 USB200 + ISO 会稍微便宜一些。

    最棒的

    Matthew